This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:任何器件引脚上的二极管电流

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/673553/msp430fr5969-diode-current-at-any-device-pin

器件型号:MSP430FR5969

您好!

我们对 MSP430的应用有疑问(MSP430FR5969IRGZ 为特定应用)。  该应用涉及在器件未通电时对其引脚进行电流处理。  我知道引脚内部有一个保护网络,其额定电流连续为2mA;但是,我们的应用可能会暂时导致电流略高(2.5mA)。  

最坏的应用条件–最大 IO 输入电流为2.5mA,我们想知道两个输入可以无限期地承受连续驱动而不会造成任何损坏。  

器件上有一些 GPIO 可读取按钮按压输入、还有一个 GPIO 可接收来自 Tiva 处理器的输出。  按钮按压检测信号经过硬件消抖、并通过限流电阻馈送至 GPIO。  最坏情况下的电源电压和电阻值会导致我给出的2.5mA 数字。  按下同一按钮可启用 MSP430的电源(另一个 TI 部件),该电源最多可在几秒钟内启动

我们想知道,熟悉半导体设计细节的人是否可以查看特定应用(MSP430引脚和简单网络,这可能导致瞬时偏置超过2.0mA)。

从有限的时间角度来看,我们还想确认几秒(2-3秒)是任何输入在未通电状态下都可能受此驱动器影响的最大时间。  假设此处的最大数字为四个输入。

您能否确认上述任一情况下不会发生任何损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keith、

    在最坏的情况下、您能告诉我将施加到未供电 FR5969 GPIO 引脚的电压是多少?

    您提到了一个将硬件去抖电路与 FR5969 GPIO 引脚隔离的限流电阻器、该电阻器的值是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    串联电阻为1k Ω。 最坏情况下的电源是一组具有3.6V 开路电压的电池。  以下压降也将与限流电阻器串联:在串联肖特基二极管上为0.4V、在 MSP430内的输入保护二极管上为0.7V。

    非常感谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    您能否提供可帮助您审查并确认可能损坏的原理图?

    如果我的帖子有助于解决您的问题、请单击  验证答案    按钮 

    冬季、

    搜索 E2E! 您的问题可能已经得到解答!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经过更多讨论:

    IC 未通电、因此引脚处于高阻抗状态。

    因此、在2.5mA 时驱动引脚没有问题。