您好!
我们对 MSP430的应用有疑问(MSP430FR5969IRGZ 为特定应用)。 该应用涉及在器件未通电时对其引脚进行电流处理。 我知道引脚内部有一个保护网络,其额定电流连续为2mA;但是,我们的应用可能会暂时导致电流略高(2.5mA)。
最坏的应用条件–最大 IO 输入电流为2.5mA,我们想知道两个输入可以无限期地承受连续驱动而不会造成任何损坏。
器件上有一些 GPIO 可读取按钮按压输入、还有一个 GPIO 可接收来自 Tiva 处理器的输出。 按钮按压检测信号经过硬件消抖、并通过限流电阻馈送至 GPIO。 最坏情况下的电源电压和电阻值会导致我给出的2.5mA 数字。 按下同一按钮可启用 MSP430的电源(另一个 TI 部件),该电源最多可在几秒钟内启动
我们想知道,熟悉半导体设计细节的人是否可以查看特定应用(MSP430引脚和简单网络,这可能导致瞬时偏置超过2.0mA)。
从有限的时间角度来看,我们还想确认几秒(2-3秒)是任何输入在未通电状态下都可能受此驱动器影响的最大时间。 假设此处的最大数字为四个输入。
您能否确认上述任一情况下不会发生任何损坏?