This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP432E411Y:MSP432的 TI-RTOS 示例中仍使用 XDCTools?

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/698644/rtos-msp432e411y-xdctools-still-used-in-ti-rtos-examples-of-msp432

器件型号:MSP432E411Y
主题中讨论的其他器件:TM4C123

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的 TI 专家:

我只是比较一个新项目的 Tiva C 和 SimpleLink。

查看了 MSP432处理器系列的许多 TI-RTOS 示例后、我只能很少看到.cfg 文件(据我所知、该文件会配置 XDC)。 (到目前为止只有例外:UART_LOGING)

是否可以在没有 XDC/RTSC 环境的情况下使用 TI-RTOS? (或者它是否隐藏了?)

我检查过的所有 Tiva C/TI-RTOS 示例都使用.cfg 文件。 为什么不提供 SimpleLink/TI-RTOS 示例? TI 是否退出 XDC 方法?

Tiva C 开发是在进行中还是 TI 完全切换到了 SimpleLink? (换句话说:基于 Tiva C 的新项目是否明智?)

另一个问题:为什么所有 MSP432 TI-RTOS 示例在*。cmd 文件中保留一半的处理器内存作为堆。 是否有理由?

为什么没有 Tiva C/TI-RTOS 示例?

请帮助我找到正确的决策!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 SimpleLink SDK 中、.cfg 文件包含在关联的 TI-RTOS 工程中。
    对于新项目,我建议使用 MSP432E4,除非功能集要求您使用 TivaC 器件。 使用 MSP432E4、您可以在 SimpleLink SDK 中运行、这极大地简化了将代码移植(或写入新代码)到该系列其他器件的过程。 例如、使用 MSP432E4和 CC32xx 器件构建 WiFi 以太网网网关要容易得多、因为支持各种堆栈的插件随时可用。
    至于堆分配、我认为没有任何具体的理由、除了可能允许配置涵盖可能创建的各种可能示例之外、也没有针对每个示例使用单独的配置。

    -Bob L.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    感谢您的回答。 但我仍然不清楚:

    您写道"在 SimpleLink SDK 中、.cfg 文件包含在关联的 TI-RTOS 工程中。"
    让我们以"adcbufContinuous_MSP_EXP432E401Y_tirtos_ccs"为例。 将工程导入 CCS 后找不到*。cfg 文件。 即使 CCS 不将其标识为 RTSC 工程、也不包含 XDC 头文件。 您能否指向.cfg 文件位置? (它看起来不像鸭子,它不像鸭子那样游泳,它真的是一只鸭子。)?)

    "除非功能集要求您使用 TivaC 器件"是什么意思? 与 TivaC 相比、SimpleLink 软件包中是否存在任何限制、或者您仅指硬件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:
    第一个问题得到解决:这是一只鸭子。 在工程属性-> CCS 编译->依赖项中有一个引用的工程。 如您所述、此项目"tirtos_builds_MSP_EXP432E401Y_release_ccs"包含*。cfg 文件。
    (我应该已阅读"SimpleLink MCU SDK 用户指南"以结束。)

    请回答第二个问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不确定计数方式。 您是否提到了"SimpleLink / TI-RTOS 示例为何不使用? TI 是否退出了 XDC 方法?"
    答案是"否"、而不是离开 XDC 方法。 它只是一种不同的文件组织方式。
    -Bob L.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:
    很抱歉过于不具体。 我在2018年6月12日下午7:46提到我的帖子、问题:"您的意思是"除非功能集要求您使用 TivaC 器件"? 与 TivaC 相比、SimpleLink 软件包中是否存在任何限制、或者您仅指硬件?"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、是的。 我对太不明确表示歉意:)
    这是仅限硬件的注释。 如果您仅使用 USB 而不使用以太网、那么我会引导您转向 TM4C123。 如果您在新项目中使用以太网、并且您的系统可能需要无线、我建议您使用 SimpleLink MSP432E4。
    -Bob L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PS -我将我之前的一些回答标记为"已解决"、以确定每个答案都是对未来帖子读者的部分答案。 如果这些问题涵盖了您的所有问题、请将其标记为"这解决了我的问题"。 谢谢。
    -Bob L.