This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430F6736A:上电时、在睡眠后不会唤醒或重新启动。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6736A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/674169/compiler-msp430f6736a-not-waking-up-or-restarting-after-sleep-when-power-on

器件型号:MSP430F6736A
主题中讨论的其他器件: TIDM-AUX-MODULE

工具/软件:TI C/C++编译器

器件是一款 TI 能量计、CPU MSP430f6736a 位于定制硬件上。 已实现睡眠功能、它将通过按下按钮或发生 UART 中断来唤醒。 在 RTC 中断中检测到按钮按压操作。 电源感应也在 RTC 中断中完成。 所有操作都正常、通电后、器件重新启动。 但问题是、如果睡眠时间超过~10小时、则器件在通电时不会重新启动。 如果我取出 RTC 电池并重新插入、则将重新启动。 为什么它在上电后、睡眠后不重新启动或唤醒(如果睡眠时间是几分钟、则工作正常)。 请帮助。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用哪种低功耗模式(LPM)? 哪个辅助电源输入是连接 RTC 的电池? 我假设它是 AUXVCC3。 您对问题进行了简要描述、但包括更多具体细节将使我们能够提供更详细的反馈。 发布关联的代码段(并非所有代码)和原理图段对于其他人了解系统配置很有帮助。

    我强烈建议您阅读我们 适用于电表 (TIDM-AUX 模块)的电池管理和辅助电源选项参考设计。 有许多配置和相关代码示例应涵盖您的配置。

    此致、

    James

    MSP 客户应用