主题中讨论的其他器件:MSP430WARE
大家好、
有关 MSP_cmplx_FFT_auto_Q15结果的问题。 我使用 TI 的 DSPLibrary、似乎无法理解 MSP_cmplx_FFT_auto_Q15的结果、后者调用 MSPFR5994上的 LEA。 具体而言、如果我指定:
静态 DSPLIB_DATA (src1、MSP_ALIGIN_CMPLX_FFT_Q15 (SAMPLES)) unsigned int src1[SAMPLES * 2]; 静态 MSP_FFT_Q15_params 参数={.length = SAMPLES}; 静态 MSP_STATUS 状态; ... uint16_t shift = 0; for (unsigned int i = 0;i < sples * CMPLX_increment;i += CMPLX_increment){ CMPLX_REAL (&src1[i])= 1; CMPLX_IMAG (&src1[i])= 0; } status = MSP_cmplx_FFT_params (&qc15);parcshift (&c15)
我没有得到我预期的结果。
而不是:实数:16、0、0、0、0、 0、0、0、0、0、 0、0、0、0、0、 0 Imag:0、0、0、0、0、 0、0、0、0、0、 0、0、0、0、0、 0
我得到:实数:1、0、1、1、1、 1、1、2、1、2、 1、1、1、1、1、 0 Imag: 0、-7、-3、-3、-1、 -1、-1、-1、0、1、 1、1、1、3、3、 7.
且 SHIFT = 0
我认为这可能是几件事。 1) 1)我需要输入 Twiddle 表2) LEA 不会得到整数数据类型、而需要其他一些东西3)结果需要以不同的方式进行缩放或解释
如果有任何帮助,将不胜感激。