请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5359 您好!
我在 XT2IN 和 XT2OUT 上有一个16MHz 的晶振。 我在示波器上看到16MHz、因此我知道振荡器正在工作。 如果我运行一个简单的计数时序环路并切换一个引脚、我看到 CPU 速度与缺省时钟周期没有变化。 我想这是一个寄存器设置问题。 请帮助。
谢谢
我将 MCLK 切换到 XT2的设置代码是:
P7SEL |= 0x0C;//将 XT2IN OUT 设置为 osc 模式位2、3
P7DIR |=0x08;//位3输出
P7DIR &=0xFB;//中的位2
UCSCTL6 &=0xFEFF;//XT2打开
UCSCTL4 |=0x0005;//101b = XT2 16MHz MCLK 源