This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:CC2650 BoosterPack:API 指南

Guru**** 2618455 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/673929/msp432p401r-cc2650-boosterpack-api-guide

器件型号:MSP432P401R

你好!

我正在尝试学习 TI SimpleLinkTm低功耗 BluetoothRegisteredCC2650模块 BoosterPackTm插件模块的 API。 我知道中有针对 msp432p01r 的 API 指南  

但是、我找不到为电路板供电的 API。 我的项目是打开/关闭小灯。 我只需要为 API 提供正确的方向。

谢谢、

Janna Razali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Janna、
    您是否正在寻找简单的 GPIO 切换来关闭/打开灯或 PWM 信号?

    可在此处找到几个示例:
    dev.ti.com/.../

    /*打开用户 LED */
    GPIO_WRITE (Board_GPIO_LED0、Board_GPIO_LED_ON);

    此外、下面是一个 PWM 示例:
    dev.ti.com/.../

    PWM_START (pwm2);

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是在寻找一个简单的切换。 我不明白您给出的示例是如何为灯供电的。 为什么不使用5V 或3V3? 很抱歉、我很困惑。

    Janna Razali  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Janna、
    您可以连接到5V 或3V3电压轨、但它们不受微控制器控制。 我建议查看文档、以帮助了解这些信号是什么。

    www.ti.com/.../slau597f.pdf

    Chris