This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F2272:MSP430F2272和 BME680之间的 SPI

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2272

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/673775/ccs-msp430f2272-spi-between-msp430f2272-and-the-bme680

器件型号:MSP430F2272

工具/软件:Code Composer Studio

你好。

我想知道是否可以将 BME680连接到 MSP430微控制器?

谢谢、
Oleksandra。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Oleksandra、

    BME680具有 SPI 和 I2C 接口、MSP430F2272也具有此功能、因此这些接口中的任何一个都可用于两个器件之间的通信。 有关使用这些串行接口的详细信息、请参阅 MSP430F2272产品页面上的用户指南。

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意 BST-BME680-DS001-00第6.1节中的模式选择机制、尤其是在启动期间需要如何设置 CSB。 根据您的电路板的布线方式、这可能很简单、但需要注意。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。

    我应该使用 Code Composer Studio 对微控制器和 BME680传感器进行编程吗?

    此致、
    Oleksandra。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提醒我这一点!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Oleksandra、

    是的、我建议您使用 Code Composer Studio 对 MCU 进行编程。 对于 BME680传感器、您无需对其进行编程、因为它不是 MCU。 请参阅该器件的数据表和其他文档、因为它不是德州仪器的器件。

    此致、
    Nathan