This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432:关于将 SD 卡模块与 LaunchPad 连接

Guru**** 2618455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/669302/msp432-regarding-interfacing-sd-card-module-with-launch-pad

大家好、我正在为印度开展一个创新挑战项目、在将非 TI SD 卡与 MSP432 LaunchPad 连接方面遇到问题。 目的是在扬声器中播放 wav 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    普通、
    接口有什么问题? 您是否正在使用此驱动程序?

    dev.ti.com/.../

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您有其他问题或反馈、请告诉我。 我将关闭此主题、但请随意回复。

    Chris