This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET430UIF:更新期间出现问题

Guru**** 2959490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/698130/msp-fet430uif-problem-during-update

器件型号:MSP-FET430UIF

我开始更新 MSP430usb、在这个过程之后、调试接口不再可用。

指示灯不亮、但窗口可以识别接口连接/断开的时间。

我认为内部固件更新由于任何原因出错、

如何恢复调试接口? 要恢复固件、我需要做什么?

我们使用了固件版本2、我可以恢复它吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vittorio:
    请尝试按照此 wiki 上的说明进行操作: processors.wiki.ti.com/.../MSPDS_Debugger_Up-_and_Downgrade
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    我认为我的问题比你想象的要大。

    如果我将调试器连接到 Windows、我可以在"资源管理"中看到调试器、但使用了"!"...

    调试器没有激活的 LED (每个 LED 都关闭)、两个 LED 的"模式"和"电源"都关闭!!!

    如果我尝试执行更新、可能由于内部固件损坏而无法正常工作。

    我不知道如何继续!!!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否曾尝试降级?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、

    但这一过程似乎没有开始。 启动后立即退出。

    然后等待按键

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vittorio:
    我发现一个线程、其中一个人有相同的问题(暗的 LED 以及所有问题)。 他使用了 MSP Flasher CLI 工具(两次)、并修复了他的 FET。 你可能会尝试做他所做的事情。

    processors.wiki.ti.com/.../MSP430_Flasher_-_Command_Line_Programr

    e2e.ti.com/.../831955
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的
    它实际上打开了。

    我将尝试它,并将结果通知您...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美!!!!

    问题迎刃而解!!!

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴为您提供帮助、Vittorio!