This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:是否需要更换故障单元?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/673983/msp-fet-do-i-need-to-replace-failing-unit

器件型号:MSP-FET

我最近(30天前)购买的 MSP430工具 MSP-FET 似乎突然失败。 我想很快地更换它、除非我们能够诊断修复(固件更新?) 以使其返回工作状态。 实际上、我想帮助确定确实是这个盒子出现故障了、也就是说、有人能不能让我测试诊断? 到目前为止、我已经交换了旧的(灰色框)与新的(黑色框)、似乎是失败的框。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PC (Dell Inspiron 笔记本电脑)重新引导(Windows 7 Home Premium SP1)已将其清除。
    较旧和较新的 MSP-FET 模块工作正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pete、

    我很高兴听到您的问题得到解决。