This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F2274:MSP430F2274我需要使用 DMA + Timer_B =PWM (DTMF)您有没有示例?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/698457/ccs-msp430f2274-msp430f2274-i-need-use-dma-timer_b-pwm-dtmf-do-you-have-any-examples

器件型号:MSP430F2274

工具/软件:Code Composer Studio

您能否指向捆绑包中使用 DMA 和 Timer_B 来生成 PWM (DTMF)的示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anatoly、

    MSP430F2274不包含 DMA。 不过、它包含一个 DTC (数据传输控制器)、但它集成在 ADC10模块中、只能用于传输捕获的 ADC 数据。

    我们有许多示例展示了如何使用 Timer_B 实现 PWM
    请参阅 CCS->TI Resource Explorer ->MSP430Ware->MSP430F2xx->MSP430F2274->Peripheral Examples -> Register Level -> msp430x22x4_tb01.c 至 msp430x22x4_TB15.c

    这些肯定会帮助您快速入门。

    此致、
    Britta