This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR5994:MSP430FR5994 - ENERGIA 中的 SD 卡数据记录

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994, ENERGIA, MSP-EXP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/671384/msp-exp430fr5994-msp430fr5994---sd-card-data-logging-in-energia

器件型号:MSP-EXP430FR5994
主题中讨论的其他器件:EnergiaMSP430FR5994

您好!  

我将在 Energia 中的 MSP430FR5994 LaunchPad 上实现数据记录。 我尝试从其他可用源修改代码、但存在大量不匹配。 有人有类似的经历吗?
我还致函 Energia 官方论坛、但尚未收到任何回复。

此致、
ADI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adi、

    您能描述一下您遇到的不匹配问题吗? 还是将您的帖子链接到官方 Energia 论坛?

    对于板载 microSD 卡的使用、您可以参考 TI 的 MSP-EXP430FR5994开箱即用演示。 请参阅 www.ti.com/.../slau678a.pdf 的"1.4.2.3 SD 卡数据日志模式"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adi、

    我已经听过你几天了。 我将暂时关闭此主题、直到您再次回来。

    请随时在此处回复。