This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:除了 MSP-FET、MSP430FR5960编程器和调试器还有其他选项吗?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/672174/msp-fet-is-there-any-other-option-for-msp430fr5960-programmer-and-debugger-besides-msp-fet

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5969

尊敬的 TI 专家:

我将 MSP430FR5969用于我的设计。 我想购买 MSP-FET、通过 JTAG 将我的应用程序从 CCS 加载到 MCU。 我还想调试我的程序。 遗憾的是、在我居住的美国、MSP-FET 似乎已缺货。 因此、我想知道是否有任何其他工具/选项可将程序加载到我的 MCU 中。 请推荐我。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SBW 可以调试/编程该器件、但对于任何具有板载 eZ-FET Lite 的低成本 LP、这一点很好。 例如...

    http://www.ti.com/tool/MSP-EXP430FR4133

    http://www.ti.com/tool/MSP-EXP430FR5969

    http://www.ti.com/tool/MSP-EXP430FR6989

    移除板载跳线并连接到外部 MSP430FR5969。 我想、将此主题标记为已解决后、您将收到 TI store 免费送货代码。

    MSP-FET 有什么特殊的"东西"、您需要它吗、LP 上是否缺少这些东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Minh:
    有一个文档,它进一步解释了 Launchpad 的调试选项,标记为 MSP-EXP.... www.ti.com/.../slau647l.pdf
    此外、另一种选择是尝试从第三方购买调试器。 例如、Elprotronic 是一家提供 MSP430调试器的公司。

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的 zrno soli。 我将查看该选项。 我认为 MSP-FET 没有什么特别之处,LP 错过了:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    非常感谢您的文档。 这对我非常有用。

    B/R