This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6735:MSP430F6735 DLMS COSEM 库

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6735, MSP430F6735A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/670381/msp430f6735-msp430f6735-dlms-cosem-library

器件型号:MSP430F6735

尊敬的 TI 团队

我的印度尼西亚客户要求 MSP430F6735/A DLMS COSEM 库开发他们的智能仪表

请帮助提供支持

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下主题中有关 DLMS 库的详细信息。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 James
    感谢您提供相关信息

    我在链接中找到:
    "我们不再支持旧的 DLMS 库、因为我们针对新的要求对其进行了改进。 我们将根据机会/项目向客户提供更新的库"

    它是否同时适用于:MSP430F6735和 MSP430F6735A?

    请帮助我们建议如何支持我们的客户获取 DLMS 库?

    我们是否应该要求他们更改 MSP?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paulus、您好!

    我看到您已通过电子邮件提交此问题、并且 DLMS/COSEM 库已与您共享。 因此、我将关闭该线程。 请将其标记为已解决。

    此致、

    James

    MSP 客户应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 James

    感谢您的支持

    此致