This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2370:RESET 引脚未上拉至 VCC、似乎存在进入 MSP 引脚的泄漏电流

Guru**** 2971880 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/671901/msp430f2370-reset-pin-not-being-pulled-up-to-vcc-appears-there-is-leakage-current-into-msp-pin

器件型号:MSP430F2370
主题中讨论的其他器件:MSP430G2432

我们在产品上看到一个间歇性问题、即 RST/NMI 引脚似乎正在将大约10uA 的电流拉入 IC。 该设计在复位线路上使用了一个100k 上拉至3.0V 的电压和一个0.01uF 的电容。 复位没有其他控制。  

在某些 startup 上、RESET 引脚似乎会拉大电流。 结果是100k 上拉电阻两端的压降、从较小的上拉电阻变为1.4V、相当于14uA 进入 MSP! 一旦发现问题、随后的断电和启动无法解决问题。 长时间(隔夜)关机后、有证据表明该问题不会在此后的首次开机时出现。   

与几个主题上报告的问题相同、例如2017年4月20日的问题。 "MSP430G2432:MSP430G2432上的复位引脚压降问题"。 该线程表示它已脱机解决。 我想知道这是如何解决的,因为我有同样的问题。

 

供参考、我已经在 PCBA 上查找了助焊剂污染和可能的短路、但没有发现任何证据。

 

谢谢!

乍得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更多信息:

    我将系统关闭了大约一个小时。 当我返回并插入电池时、它已通电、复位引脚处于2.94伏、这说明它通常应该处于什么位置。 经过一段时间(10到60秒,不幸的是我没有跟踪),电压突然下降到2.0伏,问题又回来了。 它现在的电压为2.0伏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Chad,

    通常、我们建议为 RST 上拉电阻器使用47k 欧姆电阻器。 您能否进行快速交流、以了解这是否有助于解决您的问题?
    您的电容器值也过高、这可能会导致 MSP430在尝试耗散时保持在不良电压。 RST 上该电容的上限为2.2nF。

    发生这种情况时、进入 DVCC 的电压看起来是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应。 我已经尝试将上拉电阻降低到40k、然后降低到15k、后续上电时没有看到任何改进。 我将电容增加到了22nF、但没有任何改善(100k 上拉)、但正如您所注意到的、我需要另一种方法来减小它。 我会尝试这个。 就我在示波器上看到的那样、VCC 在所有情况下、无论是在第二个时间标度还是微/毫秒时间标度上、都保持干净。

    MSP 由锂聚合物电池通过 LDO (ADP121)供电、该 LDO 可连续提供高达150mA 的电流。 LDO 的输出连接了2.2uF 的去耦电容。

    我将尝试降低电容、并告诉您是否有任何改进。 再次感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经确认、VCC 和复位引脚上的电压在断电后的几秒钟内快速下降至50mV 或更低。 我认为 MSP 可能会在复位引脚上因 VCC 的意外下降而反向供电、因此我在早些时候查看了该情况、但没有发现 VCC 悬停在3.0伏和关闭(0.0伏)以外的任何电压上的任何迹象。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将 RST 上的电容器替换为680pF (从10、000pF 下降)。 仍然使用100k 上拉电阻。 上电时、该引脚可干净地升至2.90伏。 它在那里经过三个或四个断电周期。 我觉得问题已经消失了。 大约10分钟后、我回来、RST 的电压为1.90伏。 又回来了!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    芯片可能有缺陷?

    我的复位电路通常为10k / 0.1 μ F -没有任何问题。 除非我有特殊理由不这样做,否则我会继续保持这种组合。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    乍得

    您的 DVCC 上的去耦电容器是什么?
    是否有任何其他引脚直接连接到某种电源?
    在测试压降时、您是移除电池还是使用工作台电源将其关闭? 您能否使用工作台电源进行测试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    乍得

    您的 DVCC 上的去耦电容器是什么?
    通过2.2 μ F 去耦、混合了三个0402陶瓷电容器。 如上所述、VCC 在所有时间刻度下都稳定在3.0V。
    是否有任何其他引脚直接连接到某种电源?
    否 我假设您认为 MSP 会以某种方式被反向驱动。 我找不到这方面的证据。 当电池断开连接时、所有电源均关闭(0伏)。
    在测试压降时、您是移除电池还是使用工作台电源将其关闭? 您能否使用工作台电源进行测试?
    电池正在断开连接、有时长达数小时。 有证据表明、在长时间断开蓄电池后、复位将在正常电压下启动、但随后在数分钟内快速衰减至1.9至2.5伏。 随后的快速断电/通电周期显示了低电压下的剩余复位。
    我现在用外部直流电源代替电池对其进行了测试、没有差异。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    乍得

    您可以使用 LPM3代码示例尝试测试吗?
    此外、电路板上是否还有其他可能导致压降的东西? 复位线降低 VCC 对我来说毫无意义、因为复位线应连接到 VCC。 您是否愿意分享您的原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    乍得

    您的测试是否有任何结果?