This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] eZ430-RF2500T:需要 USB 调试器

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/672671/ez430-rf2500t-usb-debugger-needed

器件型号:eZ430-RF2500T

我找不到用于对 eZ430-2500T 目标板进行编程/调试的 USB 调试器板、因此我需要找到等效的功能。 "套件"(调试器板+目标板)似乎不可用。  我需要知道其中一个 LaunchPad 现在是否可用于2500T 目标板。 连接2500T 以进行下载和调试的当前产品是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看  支持 eZ430-RF2500T 目标板的 eZ430-F2013 MSP430 USB 记忆棒开发工具。

    请告诉我这对您是否可行。

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否了解过 eZ430-F2013 USB 记忆棒开发工具?
    请告诉我是否可以通过单击"验证答案"或通过提供反馈来关闭此主题、我可以如何进一步帮助您。

    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美!  假设"支持 eZ430-T2012eZ430-RF2500T 目标板"这句话是正确的-我没有理由对此表示怀疑-这正是我所寻找的。  谢谢!