This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:MCU 选择

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/673746/ccs-mcu-selection

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的:

我们需要选择一个 MCU。 参数如下所示。 可以提供一些建议吗?

20引脚3*3mm 封装 ,16GPIO,1 UART,10位 ADC,闪存/RAM (无特殊要求),ISP;成本低于0.2$。

最好的酒店

谢善德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sundy、

    与您所描述的一样、价格最低的 MCU 将是 MSP430、但价格最低的 MSP430将是0.29美元(1ku)。 对于更高的产量、可能会有更低的价格、但对于1ku 的价格、我不知道有任何这样的 MCU 低于该价格。

    您能否提供有关此 MCU 将用于的项目/系统的一些信息?

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "20引脚3*3mm 封装 ,16GPIO,1 UART,10位 ADC,闪存/RAM (无特殊要求),ISP;成本<0.2$。"

    尝试一些中国/台湾 MCU、尤其是您购买的 MCU 数量达到了数百万。