This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:x2和 x4的 ADC 增益误差:是零吗?

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/673206/msp430i2041-adc-gain-error-for-x2-and-x4-is-it-zero

器件型号:MSP430I2041

slas887.pdf 的第23页指出、1、8和16的 ADC 增益误差为+/- 2%。 它没有列出2或4的误差;这是否意味着对于这些增益设置、可以预期增益误差为0%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brad、您好!

    否、未列出增益为2或4的误差并不意味着您可以预期增益误差为0%。 我希望增益误差与增益1、8和16处于相似的高度。
    由于数据表中当前未指定此值、请让我检查是否可以分别获得有关增益2和4的增益误差的更详细信息。

    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Britta、我认为是这样、但奇怪的是、它没有列在数据表中。 感谢您为我办理登机手续。


    Brad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brad、您好!

    这也可能在数据表中进行更新。 同时、您可以继续使用您的应用、因为增益分别为2和4的增益误差在+/- 2%的限制范围内(相当于1、8、16)。

    如果您的问题得到了解答、请继续并单击"验证答案"。

    此致、
    Britta