This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-VOICEBANDAUDIO:使用音频加载 GUI 在微控制器或外部闪存中加载声音文件

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994, MSP430F5529
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/697964/tidm-voicebandaudio-loading-sound-file-in-micro-controller-or-external-flash-memory-using-audio-loading-gui

器件型号:TIDM-VOICEBANDAUDIO
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5994MSP430F5529

您好!

我尝试将 PWM 用于 MSP430fr5994和 boostxl 音频。 我介绍了软件示例和所有内容。 我有一个问题、如何使用适用于 msp430fr5994的音频加载 GUI 将声音文件加载并保存到微控制器或外部闪存中。 我查看了软件示例、但我无法获取任何内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kary、

     基于 TIDM-VOICEBANDAUDIO 开发的 MSP430F5529。 如果您想在 MSP430FR5994中使用它、则需要将源代码移植到 MSP430FR5994。 您可以在 TI 设计页面中找到源代码。 您只需修改基于 SPI 和 UART 通信接口的 MSP430FR5994即可。

    此致、

    如果我的帖子有助于解决您的问题、请单击  验证答案    按钮 

    冬季、

    搜索 E2E! 您的问题可能已经得到解答!