This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP-EXP432E401Y:具有 MSP432 / XDCTools 的 HTTP 服务器

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/671876/rtos-msp-exp432e401y-http-server-with-msp432-xdctools

器件型号:MSP-EXP432E401Y

工具/软件:TI-RTOS

您好!

在 Tivaware 中、我记得 XDCTools 使用图形方式配置 TI-RTOS 系统、但 遗憾的是、我在任何 MSP432演示项目上都找不到它。 (使用 TCP 回显示例尝试)

MSP432器件是否提供此类工具?

我搜索了一个 HTTP 服务器示例并找到了 Tivaware  http://processors.wiki.ti.com/index.php/TI-RTOS_HTTP_Example 的一些内容 

有什么想法可以从何处获得完整的 Web 服务器演示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、

    Web 服务器示例是使用 lwIP 的 SimpleLink SDK 软件无驱动程序版本的一部分、可从以下链接下载。

    www.ti.com/.../SIMPLELINK-MSP432E4-SDK

    但是、基于 RTOS 的示例在1.60 SDK 版本中尚不可用、并且唯一的示例适用于云服务器 HTTP 客户端。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我下载了简单链接 SDK、但它仅包含您所说的 HTTP 服务器的 lwIP 版本。

    我仍有一些问题:

    1. cfg 文件如何? 在 Tivaware 中、每个项目都有一个.cfg 文件、可通过文本编辑器或 xdconf 打开。

    我找到了一个文档、告诉我所有配置都是使用链接器文件完成的、在哪里可以找到它们?

    " ">dev.ti.com/.../Migration_Guide.html"

    2.我可以在 MSP432项目中的何处配置 RTOS?

    3.我可以使用 TivaWare HTTP 服务器演示并将其与 MSP432器件配合使用吗? NDK 是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、

    cfg 文件适用于 TI-RTOS、而不适用于 TivaWare。 TI-RTOS 驱动程序基于 TivaWare、因此 TI-RTOS 工程具有 cfg 文件、而不是 TivaWare。 目前没有 TI-RTOS+TM4C 迁移到 MSP432E4的迁移指南。

    MSP432E4 SDK 包含 TI-RTOS 内核和 DriverLib。 因此、SDK 现在在一个安装程序中包含所有组件、而不是将 TI-RTOS + TivaWare 和 TivaWare 作为两个单独的安装程序。

    虽然 TivaWare 示例可在 MSP432器件上运行、但在 MSP432上使用 TI-RTOS + TivaWare 将会"阻止"使用 SimpleLink SDK 组件和插件进行任何工程更新。 对于此特定示例、我将与我的同事一起查看该示例计划何时发布。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Amit

    我也很感兴趣。

    显然、最好等待 SimpleLink SDK 中的支持、但暂时了解如何使用当前版本启动和运行。

    大多数示例似乎都将实际代码复制到本地文件、而不是从 NDK 库运行。
    例如 https 客户端示例。

    因此、您或许可以为我们提供这样的和示例、不一定集成到 SDK 中、而是独立的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jan、

    在最新的 SDK 版本中、已添加对 MQTT 客户端的支持、但尚未添加 HTTP 服务器。 我已经询问了同事、这种示例何时可用、或者如何让它与当前 SDK 配合使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon 和 Jan、

    基于 NDK (和网络服务)的 HTTP 服务器在发展蓝图中、但我们尚未有提交日期。 我将检查我们是否可以在论坛上发布内部版本。

    此外、最新的 SDK (v2.10)包括 HTTP 客户端库、并且大多数示例已更新为使用此库而不是 HTTP 客户端代码的本地副本。

    谢谢、
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒,谢谢 Sai