This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:帮助! 外部电源和 USB 电源

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/673618/msp430g2553-help-external-power-source-and-usb-power-source

器件型号:MSP430G2553

我将我的 MSP 连接到了外部5V 电源、并意外地将其连接到 USB 进行调试。  

我的 MSP 可与外部电源配合使用、但无法通过 USB 打开!

是否有人知道如何解决此问题、或者我是否刚刚拧紧了 MSP?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 USB 调试器尝试另一种新的2553 (或其他)芯片。 如果另一个新的2553 (或其他)芯片工作正常、则使用 USB 调试器时一切正常。 如果它不起作用、调试器就会损坏。