This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR6989:如何从 NMI 子例程函数返回主程序。

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/673619/ccs-msp430fr6989-how-to-return-from-nmi-subroutine-function-back-to-main-program

器件型号:MSP430FR6989

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我在使用 NMI 时遇到了问题。 我希望在 NMI 被发出后立即返回主程序、如果我获得另一个 NMI、则跳回到子例程。

#pragma vector=UNMI_Vector
_interrupt void UNMI_ISR (void)
{if (NMIIFG=0)

DisplayText ("盖子");
__delay_cycles ((50000+1)%8);

else __BIC_SR_REGISTER_ON_EXIT (LPM0_Bits);

void main (void)

WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;//停止 WDT
INT 模式;
init_lcd();
ClearLCD();

SFRIFG1 &=~BIT4;
SFRRPCR |= BIT0;
SFRIE1 |= BIT4;

MODE = 10;
DisplayText ("MODEIN");
_bis_SR_register (LPM0_bits);
DisplayText("NONONO");

我们将感谢您的任何帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户 NMI 用于外部 NMI (RST)和振荡器故障。 我认为 NMI 处理和使用将会更新。 请参阅 FR6989代码示例 www.ti.com/.../getliterature.tsp、UNMI 通常用于振荡器故障检测。
    帮助是回复对您很有帮助
    B.R.