This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2512:TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI 和物理尺寸

Guru**** 2617315 points

Other Parts Discussed in Thread: CAPTIVATE-FR2633, MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/673455/msp430fr2512-tidm-captivate-thermostat-ui-and-physical-dimension

器件型号:MSP430FR2512
主题中讨论的其他器件:CAPTIVATE-FR2633MSP430FR2633

团队、

查看以下 TI 设计:
www.ti.com/.../tidm-captivate-thermostat-ui

我检查了 TIDUAV1文档、但未找到有关触摸板物理尺寸的信息。
是否随时可用? 8个触摸板中的一个的尺寸是多少?
我认为我可以在设计文件中找到、但直接在报告中找到它是可行的。

您是否计划在报告中添加有关焊盘尺寸折衷的附加内容?
仍可实现可靠触控的最小可能焊盘尺寸是多少?
焊盘尺寸是否会影响功耗? 还是仅使用了多少个块和 IO?

提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anber 您好、

    触摸板的尺寸为10mm x 10mm。

    这是 CapTIvate 技术指南中讨论互按钮尺寸的部分内容。

    http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/CapTIvate_Design_Center/latest/exports/docs/users_guide/html/CapTIvate_Technology_Guide_html/markdown/ch_design_guide.html#mutual-capacitive-buttons

    实现可靠触控的最小焊盘尺寸取决于设计中的多个因素、例如机械堆叠、覆层厚度、PCB 布局和传感器调优配置。  

    并回答您有关功耗的问题。 是的。 焊盘尺寸会影响功耗。

    例如、如果您的焊盘尺寸为10mm x 10mm、并且要在系统中实现可靠的触控、您需要将传感器调整为500次转换计数、并且功耗可能为6uA。 但是、如果您将焊盘尺寸更改为5mm x 5mm、为了获得相同的灵敏度、您可能需要将转换计数增加到800、并且功耗将随转换计数增加。  

    功耗还取决于系统中的多个因素、例如转换计数、转换频率和扫描频率。 以下是一些测试数据 、我们使用 CAPTIVATE-FR2633处理器模块上的 MSP430FR2633进行了基准验证。

    谢谢、

    是的