This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5969:MSP430FR5969

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/695804/ccs-msp430fr5969-msp430fr5969

器件型号:MSP430FR5969

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

有没有人能帮助我解决中断矢量和签名、 IP 封装的概念 ,并澄清为什么在内存保护单元概念中使用它。

请向我详细说明。

谢谢、

Sandhya Yadav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sandhya、
    有关 IP 封装的详细信息、请参阅 FR59xx 用户指南 slau367第9章存储器保护单元 MPU。
    www.ti.com/.../slau367o.pdf

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    实际上、我已经有了这个用户指南、我已经完成了。 此外、我还无法理解 MPU 模块的 IP 封装概念和签名概念。 那么、您能帮助我轻松地做到这一点吗?

    谢谢、
    Sandhya Yadav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sandhya、
    很抱歉、我们的用户指南描述未能为您提供有关这些主题的预期清晰度。
    但从您的描述中、我也很难理解您要查找的信息。 您能否详细说明一下您的意思、例如 IP 封装概念、因为这是 UG 说明的一部分。 非常感谢。

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

             我已经介绍了整个 MPU 概念、我很清楚除 IP 封装之外的所有概念。 从理论上讲、我 知道、微控制器应用程序的存储器中包含不应被公众访问的信息。  我找到了另一个用户指南、它有助于理解但不能完全理解。 我希望这一概念包含示例、我们可以在何处使用此 IP 封装概念。 请查看此处随附的本用户指南。

    谢谢、

    Sandhya Yadave2e.ti.com/.../IP-Encapsulation.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sandhya、
    我将尝试向您提供另一个示例、说明在何处使用 IP 封装。
    基本上、它总是与场景有关、在这些场景中、当事双方将处理器件并访问相同的存储器。 因此、典型的用例是、您的公司提供了一个用于无线通信的堆栈。 堆栈是您的 IP、您希望通过 IP 封装来保护它、并将 MSP430与堆栈一起销售。 您的客户仍应能够将自己的其他应用程序代码编程到器件中、还应能够使用您的无线堆栈、但不能读取代码、因此无法复制代码、并绕过您的 IP 属性权限。
    因此、这始终涉及到这样一种双方情形。 当您是唯一处理器件的人时、IP 封装并不真正有意义、直到 JTAG 访问被锁定、尽管它提供了额外的安全性、如果有人应该破解器件并尝试从其他代码段(例如放置在 RAM 中)访问受保护的存储器区域。

    我希望这有助于更好地了解 IP 封装的用途。

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    非常感谢您的澄清,您的解释帮助我了解了 IP 封装的概念。

    Thnaks、
    Sandhya Yadav