This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2533:如何使用 SoC 对 MSP430G2533进行编程?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2533, MSPBSL, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/697703/msp430g2533-how-to-use-soc-to-program-msp430g2533

器件型号:MSP430G2533
主题中讨论的其他器件: MSP430G2553MSP430WARE

尊敬的 TI:

如果我想使用 SoC 对 MSP430G2533进行编程、是否有可能?

如果可能、可以使用哪种接口(UART 或 I2C 或 SPI)?

请提供硬件原理图吗? (哪个接口连接到哪个引脚)

请告诉我您的意见。

谢谢。

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    请参阅您的器件数据表和器件系列用户指南。

    另外、请参阅上面的链接 SLAU319。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要添加到 Tomasz 的帖子、

    有关 所有 MSP BSL 资源、请参阅 http://www.ti.com/tool/MSPBSL。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tomasz、
    感谢您的回复。
    我可以将 BSL TX 用作 UART_TX (BSL RX 用作 UART_RX)吗?
    如果不能、我该怎么做?
    谢谢。
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    在这个特定的 MSP430、MSP430G2553上、BSL TX 和 RX 引脚是一个基于计时器的 UART 实现。 这意味着处于 BSL 模式时的通信由定时器输入/输出和软件处理、并且不使用内置的 UART 模块。 如果您想通过 UART 与 MSP430G2553进行主机通信、并通过 BSL 对器件进行编程/更新、则需要在主机上使用单独的 UART 接口、或在使用的应用中实现基于计时器的 UART。 与 BSL 使用的引脚相同。 我们在 MSP430Ware 中提供了该器件的后一种情况的示例。 MSP430Ware 可在 TI Resource Explorer 中找到、可在 CCS 中找到、也可在下面的云链接中找到。

    dev.ti.com/.../