This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-TS430PN80:用于开发套件的示例软件

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430F2619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/673555/ccs-msp-ts430pn80-example-software-for-dev-kit

器件型号:MSP-TS430PN80
主题中讨论的其他器件:MSP430F2619MSP-FETMSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

我将 MSP-TS430PN80开发套件与 MSP430F2619处理器和 MSP-FET 仿真工具配合使用。  我一直在 CCS 上的 Resource Explorer 中搜索、但没有找到太多用于此的示例软件。  开发套件是否有现有软件、或者与 MSP-FET 相关的示例是否可用于2619?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦、您好!

    我在 MSP430WARE 版本3.80.03.07中看到、"examples/devices/MSP430F2xx/MSP30F241x_MSP430F261x_Code_examples"目录中有多个 C 和 ASM 示例。

    如果您在 CCS 中安装了 msp430ware、那么您应该能够轻松找到它、或者可以直接下载 msp430ware。