This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2020:PGA 误差规格

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/695986/msp430i2020-pga-error-specification

器件型号:MSP430I2020

您好!

关于 PGA 、客户想知道不同 PGA 设置之间的增益误差(例如)有何不同。

在数据表中、eg 参数是针对 SD24GAINx=1、8、16指定的、最小值为-1%、最大值为+1%。 这到底意味着什么?

-每个通道是否可以从增益规格偏离-1到+1%?  

增益1是否具有-1%的增益误差,而增益8是否具有+0.5%的增益误差?

-或者所有增益是否具有-0.5%的相同增益误差?  甚至相同的绝对误差。

-增益2和增益4未列出,情况如何?

 客户已 在多个增益设置之间动态切换、并计划仅校准一个增益。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、您好!

    请查看以下主题。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 James、
    那么、所有增益的误差都是+/-1%? 增益= 1还是增益= 16无关紧要?
    -是否与误差温度有关? 还是在0°C 至50 C 范围内更好?
    -可以在生产中校准该擦波器吗?

    此致、Holger
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 James、
    请回复此轮距。

    此致、Holger
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 USER="HS WG-FAE ]\n 那么所有增益的误差都是+/-1%? 增益= 1或增益= 16无关紧要?

    您是否查看了 MSP430i2020数据表中的表5-22? 它清楚地表明增益误差为+/-2%。 您是否阅读了我在先前的帖子中链接的主题? Britta 明确表示、+/-2%的增益误差适用于所有增益。

    [引用 USER="HS WG-FAE ]]是否与误差温度相关? 或者在0至50°C 范围内是安静的好吗?[/引述]

    是的、请参阅数据表中表5-22中提供的增益误差温度系数参数。 它随温度的变化而变化、我不确定在某些温度下它是否比其他温度更好。

    [报价用户="HS WG-FAE "]可以在生产中校准该报头吗?[/报价]

    是的、但我建议您在器件之外思考、并考虑系统级。 组件间的差异以及电路板间的差异和器件间的差异都会影响测量结果、这就是执行校准的原因。

    此致、

    James

    MSP 客户应用