This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6726:无任何风险的外部方波频率信号值

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/673519/msp430f6726-value-for-external-square-frequency-signal-without-any-risk

器件型号:MSP430F6726

大家好、

MSP430F6726应与65kHz 晶体配合使用。 即使处理器处于 LPM3模式、它也必须工作。

在设计中、使用处理器的 XT1 LF 部分似乎可以正常工作。

 

数据表(slas731C P55)显示外部方波信号的频率为10kHz 至50kHz、但除了32KHz 之外、晶体频率没有任何变化。

使用65kHz 晶体是否有风险 ?

感谢您的回答。

最棒的

Miriam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miriam、
    超出数据表规格的任何内容都可能导致不可预测的行为、并且不能保证稳定性。

    10-50kHz 信号运行在旁路模式下、此模式旁路掉了晶振的很多谐振电路。