This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:使用 MSP430F5529的 CAN 总线协议

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/697381/msp430f5529-can-bus-protocol-using-msp430f5529

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件: Energia

我想在 TI MCU (即 MSP430F5529)上使用 Microchip 的 MCP2515模块来实现 CAN 协议、但无法找到相同的库。

P.S. 我使用 Energia IDE 对 MCU 进行编程。

如果有任何帮助、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    转至 Microchip、以 C 语言查找显示如何处理 MCP2515的代码示例。
    注意许可问题。
    或者、您也可以使用具有 CAN 总线支持的 TI MCU。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    目前、TI MSP430没有 CAN 库或解决方案。 有关替代解决方案、请参阅以下文章。 e2e.ti.com/.../76221
    e2e.ti.com/.../249742