This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP-EXP432E401Y:TI-RTOS 和休眠模块

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/672223/rtos-msp-exp432e401y-ti-rtos-and-hibernation-module

器件型号:MSP-EXP432E401Y
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

是否有办法将休眠模块与 TI-RTOS 配合使用?

我找不到有关如何使用它的示例的任何信息。

只有一个使用 driverlib 的示例、但没有针对 RTOS 的示例。

搜索几个小时后、我找到了一个文件、让我启动 RTC

/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/msp432/Seconds.h

但日历功能又如何呢? 用于月/日/周等...?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、

    不可以、Hibernate 函数现在不能作为 TI-RTOS 驱动程序提供。 RTC 或日历功能将作为 TI 驱动程序在未来 SDK 版本中提供。 但是、必须注意、休眠的低功耗功能不能在功率驱动程序框架之外调用。

    如果您的问题特定于 RTC 或日历功能、我们很乐意为您提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    感谢你的帮助!

    实际上、我正在寻找一种方法来读取/设置休眠模块的时钟和日历。 硬件是否可用、我必须编写自己的函数才能实现这一点?

    祝你一切顺利、

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、

    是的、硬件可用于读取/设置时钟和日历。 但是、需要在主任务中调用一次 driverlib API 来初始化 Hibernate 日历函数。