This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:在接线至连续伺服电机后、Launchpad 不再有效

Guru**** 2618025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/671550/msp432p401r-launchpad-no-longer-effective-after-wiring-to-continuous-servo-motor

器件型号:MSP432P401R

您好!

在进行模数转换器微控制器实验室工作时、我的 LaunchPad 与其他几位同学一起连接到连续伺服电机时、仍然过热和油炸。 在使用编译和调试代码时、LaunchPad 不再响应、并且在插入到我的笔记本电脑时开始发热。 我相信我的板现在已经油炸了、我无法想象在低电压下这是怎么可能的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Evelyn

    LaunchPad 连接到 ADC 以外的其他器件是什么? 如果连接到电机、您是否已在电机和 LaunchPad 或正确的驱动电路之间进行了隔离?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    没有到 ADC 的连接。 我正在进行的实验在代码本身中使用了该转换器。  对于电机,有三根导线:电源(红色)、接地、传感器(白色)。 我所做的就是将它们直接连接到 launchpad。 但是,从我听到的其他同学的完全相同问题中,如果您保持白色导线连接并持续测试和调试程序。 这就是电路板(或电机?)的工作原理 炸薯条。 这是我们任何人都能想到的唯一合乎逻辑的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LaunchPad 本身无法提供运行电机所需的电源、更不用说电机是一件会产生各种尖峰和噪声的恶劣事情。 您确实需要一个驱动器电路、可能还需要一个单独的电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Evelyn、您好!

    如果 Keith 和我自己提供的解释似乎是原因、我们可以解决这个问题吗?