This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SIMPLELINK-MSP432-SDK:BLE

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/671855/ccs-simplelink-msp432-sdk-ble

已删除

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Halimatus

    不发布整个代码库、而是在 BLE 插件 SDK 中查找 BLE 项目更简单

    www.ti.com/.../SIMPLELINK-SDK-BLUETOOTH-PLUGIN

    这些示例用作模板、要求您首先检查哪个示例非常符合您的要求、然后修改固件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、论坛用户、

    请注意、论坛是讨论器件和 SDK 任何问题的场所、不是做家庭作业的方法。 如果某个函数不能按预期工作、我们可以提供相同的帮助、但如果代码的原始所有者尚未对其执行任何操作、则不必使其正常工作。