This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2533:CAPTIVATE-Raw 数据

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/697142/msp430fr2533-captivate-raw-data

器件型号:MSP430FR2533

尊敬的 TI 支持团队:

我正在尝试以 原始数据的形式获取电容变化值、以便使用我自己的应用对其进行绘图。

请告诉我、我应该使用 CapTIvate 库中的哪个函数来解决此问题?  我的通信接口是 UART

非常感谢!

此致、

哈桑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hessen、

    感谢您关注 MSP430 CapTIvate 器件。

    我们提供 了 CapTIvate 技术指南 、为如何使用 CapTIvate 技术以及器件进行设计提供了详细指导。

    对于您的问题,可以转到 “软件库”->“操作方法 ”部分,通过调用 CapTIvate 库 API 以及如何调用应用程序代码中的 API 来查找可以获取的数据。

    如果您希望主机通过与 MSP430 MCU 的 UART 接口获取行数据,可以参阅 软件库->通信模块部分 以了解数据格式和通信协议。