This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6733:如何使用 MSP-GANG 解锁 MSP430F6733的 JTAG

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG, MSP430F6733
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/673441/msp430f6733-how-to-use-msp-gang-to-unlock-jtag-of-msp430f6733

器件型号:MSP430F6733
主题中讨论的其他器件:MSP-GANG

团队、  

我需要解锁 MSP430F6733的 JTAG。 到目前为止、我可以使用 MSP-GANG BSL 接口擦除 MSP430F6733的存储器。  我想知道如何使用 MSP-GANG 解锁 JTAG? 有人可以帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您必须在$17FC 写入四个零字节。 在这个 JTAG 被启用后、您将擦除完整的 BSL 存储器(由 JTAG)并将原始 BSL 写回。 这里对此进行了说明...
    forum.43oh.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Cameron:
    感谢您的回复。 "code File"和"passw.File"有何区别?谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应遵循 zrno 的 soli 的建议。 我的建议是针对 MSP430FR、我错过了您使用 MSP430F 的机会