This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430FR6989:了解适用于 MSP430FR6989的 LCD 段 Launchpad 库

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989, ENERGIA, MSP430FR6972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/697082/compiler-msp430fr6989-understand-lcd-segment-launchpad-library-for-msp430fr6989

器件型号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他器件: EnergiaMSP430FR6972

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我想购买 MSP430FR6989 Launchpad 并在 Energia 中制作代码。

这里有 LCD_Launchpad.h。是的、我能够在 Launchpad 的 Custome LCD 中运行演示代码。

但是、如果我要在 MSP430FR6972 MCU 上驱动我们自己的定制 LCD、那么根据我的段、我需要在 LCD_Launchpad.cpp 和 LCD_Launchpad 中修改哪一部分代码

在此、我附加了"lcd_Launchpad.h"和"lcd_Launchpad.cpp"文件。

请为我们的定制 LCD 编程提供一个想法。

此致、

Pratike2e.ti.com/.../LCD_5F00_Launchpad.rar

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Partik:

    感谢您对 MSP430器件的关注。

    我想向你提出建议,你应该考虑哪些部分。 但是、我无法为您提供修改的位置、因为应该通过比较您的硬件板的所有部分来完成修改。

    现在,您可能需要进行两次修改,即 FR6989->FR6972和 FR6989LP->自定义 LCD。

    FR6989->FR6972
    您需要仔细查看示例代码中使用的所有外设、以确保 FR6972的寄存器和引脚配置正确。 请获取两个器件的数据表和 UG 以获取指导。

    2. FR6989LP->您可以自定义 LCD
    我相信您应该仔细检查 LCD_Launchpad.cpp/.h 中的所有代码行、以便移植 LCD 相关行用于您的定制 LCD。 您可以在代码的每一行后面找到注释以了解详细说明。