This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 430BOOST-SHARP96:430BOOST-SHARP96

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/696915/430boost-sharp96-430boost-sharp96

器件型号:430BOOST-SHARP96

我订购了两个 Booster Pack。  在同一 CC1350 LaunchPad 上使用几天后、其中一个无法正常工作。

Ron Kraus

Kraus Instruments Inc.

krausins@torchlake.com

销售订单编号178694964

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请提供有关您在使用 LCD BoosterPack 时看到的问题以及您已经执行的调试步骤的更多详细信息:

    是否只有一个 Booster Pack 无法正常工作? 您是否已尝试将 Booster Pack 换用为已知正常工作的 Launchpad LCD 堆叠、以确保问题与特定 LCD EVM 隔离? 已检查以确保液晶屏柔性电缆已完全插入 Booster Pack 背面的插座中?

    此致、

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt、您好!

    我购买了两个 cc1350 LaunchPad 和两个 BoosterPack。 使用 Code Composer 在两个 LaunchPad 上安装了 display.c。 几天都能正常工作、然后其中一个液晶屏消失。 (启动时无 TI 标识,显示屏上无消息。) 删除了故障 BoosterPack 并替换为正常工作的 BoosterPack。 它工作正常。 然后在 LaunchPad 上安装了故障的 BoosterPack、我移除了好的 BoosterPack、但它仍然死了。 到 BoosterPack 的电压测量值为3.33伏、这是正确的。 在 display.c 的第110行放置一个断点、以查看 LaunchPad 是否识别了它所识别的 BoosterPack。 开关了几次、现在好的 BoosterPack 已失效。 经过五十年的电路设计和计算机编程、我并不是一个新手。 (非常熟悉粒子光子和电子器件。) 可能需要将 BoosterPack 发回 TI 进行故障排除。

    感谢您的快速响应、

    Ron Kraus

    Kraus Instruments Inc.

    krausins@torchlake.com

    231-676-1351
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kraus、

    我们非常高兴您能与我们联系、并告知我们您订购的 EVM 有故障。 请通过此链接( www.ti.com/.../faq-returns-and-refunds.html )继续执行退货/退款流程。

    此致、

    Matt