This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-AUDIO:编码帮助

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-AUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/697336/boostxl-audio-help-in-coding

器件型号:BOOSTXL-AUDIO

大家好、我将使用 MSP- EXP430FR5994和 BOOSTXL-AUDIO。   每次按下开关时、我都希望生成语音输出。 音频输出有三个源:(1) BOOSXL-Audio 上的 DAC;(2) Launchpad 上的 DAC (MSP430FR5994 没有 DAC);(3) Launchpad 上的 PWM。  我参考 了 TIDM-VOICEBANDAUDIO 进行编程、但无法打开 音频加载 GUI 的.jar 文件。 我下载了 jarfix 、甚至尝试使用 命令提示符打开、但这不起作用。  

我不知道如何开始对音频输出进行编程、我在其他文档中提到了将 I2S 器件连接到 MSP430器件、并尝试了一些示例软件、但我更困惑。 我能否获得一些帮助、如何开始编程? 可用 的音频库是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要“运行”.jar 文件,您需要安装 Java 虚拟机。 在开始之前、我建议您卸载之前安装的任何内容、如"jarfix"。
    要下载 Java 虚拟机以运行.jar 文件,请转至 www.java.com
    安装 JVM 后,只需双击.jar 即可运行它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回复、它很有效。 因此、我应该修改回收代码、使其在 MSP- EXP430FR5994和 BOOSTXL-AUDIO 上正常工作、或者通过更改目标配置来工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不熟悉 BOOSTXL-AUDIO。
    另一位团队成员应该能够为您提供帮助。 我建议您点击我之前的回复、因为我已经解决了问题、并为下一个有关 BOOSTXL-AUDIO 的特定问题创建一个新主题。