This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR6989:MSP430FR6989 LaunchPad 开发套件-铁氧体磁芯?

Guru**** 2618045 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/673102/msp-exp430fr6989-msp430fr6989-launchpad-development-kit---ferrite-core

器件型号:MSP-EXP430FR6989
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6989

您好!

我刚刚收到了用于 MSP430FR6989的 launchpad 电路板。

包装盒中有一个额外的件、我认为这是铁氧体磁芯。

根据我到目前为止搜索的结果、在 launchpad 上使用仿真器时、如果存在断开连接的问题、建议使用铁氧体磁芯。

我是否只是将其夹在 USB 电缆的一端? 或者、我是否需要环回 USB 电缆来进行两次传输? 使用 USB 电缆的哪个位置是否重要?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Doug、

    您应使 USB 电缆绕过铁氧体两次。 连接电缆的位置无关紧要。
    为了减少发射并通过 CE 认证、该 LaunchPad 中包含铁氧体磁珠。

    根据您的应用、您可能不需要它。