This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2512:I2C BSL

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2512, MSPBSL, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/696933/msp430fr2512-i2c-bsl

器件型号:MSP430FR2512
主题中讨论的其他器件: MSP430G2553

您好,

在我的设置中,MSP432必须使用 I2C BSL 即时升级 MSP430FR2512。

它是否提供了主机 C 源代码来管理通过 I2C 进行的升级,请用作参考?

Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paolo、

    请参阅以下应用手册: http://www.ti.com/lit/slaa755

    可在下一页的其他 MSP BSL 资源中找到它。 HTTP:/.../MSPBSL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JH、

    感谢您提供的链接,但我仍然无法找到所需的内容。
    过去、我们拥有所谓的"BSL_cloner"
    "BSL_cloner"是为 MSP430G2553制作的简单软件、能够将其映像克隆到另一个 G2。
    "BSL_cloner"已准备好与 UART 或 I2C 配合使用。

    我正在寻找的是更新版本的"BSL_cloner"、可支持更新的 FRAM 器件。

    Paolo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paolo、

    我从未听说过这种"BSL-cloner"、FRAM 器件不支持这种做法。 上面链接的应用手册是 MSP432通过 BSL 对 MSP430器件进行编程的 BSL 主机协议。 您可以使用相同的软件设置从一个器件中加载 BSL 映像、然后根据需要对另一个器件进行编程、但这还没有准备好。