This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2311:msp430fr2311

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2311
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/695619/ccs-msp430fr2311-msp430fr2311

器件型号:MSP430FR2311

工具/软件:Code Composer Studio

你好

  如果我们为电路板 msp430fr2311的一个引脚提供模拟输入、则将其存储为如何在 CCS 中编写代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不明白你想做什么。
    您只能对电路板上的某些引脚应用模拟电压。

    您可能希望测量模拟输入的电压。
    我是对的吗?

    如果是、请使用 Resource Explorer 下载 msp430fr231x_ADC10_01.c 示例工程并开始研究如何处理 ADC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

            我要计算功率。如果输入是输入引脚的电流和电压,我要编写用于计算功率的代码。然后如何将变量存储在代码或声明中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的 MCU 无法测量电流。 您需要将 I 转换为 U
    TIA 可用作 I/U 转换器。
    使用 I/U 转换器时、您需要将 I/U 转换器输出连接到其中一个 ADC 引脚
    另一个 ADC 引脚的测量信号电压。
    包含 ADC 项目的 MSP430FR231x 代码示例(修订版 C)链接、您可以在此处找到:
    www.ti.com/.../toolssoftware

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suma、
    例如、此 E2E 主题将介绍如何测量电流值、以防您仍需要一些其他信息。
    e2e.ti.com/.../102532
    在您的情况下、您不需要外部 TIA、因为 FR2311具有片上 TIA。
    如果您对电流测量的问题由提供的所有信息回答、请确认解决方案。 非常感谢。

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢