This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:是否要将 GPS 连接到 MSP432 P401R、有什么建议?

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/670665/msp432p401r-would-like-to-attach-gps-to-msp432-p401r-any-suggestions

器件型号:MSP432P401R

您好!

我想知道是否还有适用于 launchpad 器件的 GPS Booster Pack。 我注意到不再提供 CC4000、是否有其他选择?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    如果 TI 商店没有 BoosterPack、我认为这是一款特色产品。 但是、您可能仍然能够找到某些第三方组件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    您可以使用类似这样的简单 SIM9000 GSM 模块。
    这是使用普通 UART 的接口、使用 AT+T 命令对其进行操作。

    www.cytron.io/index.php

    此致、
    Leo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    43oh 商店有一个 BoosterPack:
    store.43oh.com/index.php
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    如果问题已解决、我们是否可以关闭帖子?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以继续吗? 还有以下其中一项:
    www.sparkfun.com/.../13740

    只需从单个引脚进行 UART 连接即可轻松添加。