This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:读/写 SD 卡"fastsd"示例不起作用

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/670028/msp432p401r-read-write-sd-card-fastsd-example-does-not-work

器件型号:MSP432P401R

大家好、我尝试了"fastsd"示例、将 Micro SD 卡与 MSP432P401R Launchpad 配合使用、但它不起作用。

IM 使用 RFD22130 RFduini MicroSD Shield 和128 GB micro SD 卡

我将 RFD22130连接到这些引脚、如示例所示

P1.5 > CLK

P1.6 > MOSI

P1.7 > MISO

P4.6 > CS

然后我会看到以下屏幕:

我不知道发生了什么、错误是什么、您能帮我吗?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何塞、

     您的问题听起来与 此 E2E 帖子非常相似、该帖子涵盖了 SDSPI。 请告诉我这是否能解决您的问题。

    此致、

     Bob L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Bob 的回应、我尝试在 RFD22130 RFduini MicroSD Shiel 中将连接从 MOSI 更改为 MISO、但我在 Putty 上看到了相同的错误。

    此部件中的代码失败

    /*打开文件进行读取和写入*/
    src = fopen (inputfile、"w+");
    如果(!src){
    Display_printf (display、0、0、
    无法创建“错误:\%s\”。\n 请检查“
    "如果需要其他跳线、请参阅入门指南。\n"、
    InputFile);
    Display_printf (display、0、0、"Aborting...\n"\});
    while (1);


    我不知道会出现什么问题、我返回后检查了所有引脚和跳线是否正确设置、我认为它们是正确的。
    那么、有什么方法可以测试 SPI 连接??

    提前感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找到了我的问题的解决方案、

    似乎 SD 必须格式化为"FAT16"或"FAT322才能正常工作、如果您的 SD CAD 具有任何不同的格式、则该示例将不起作用。
    我的 SD 卡位于"exFAT"中、这就是为什么它不起作用的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    何塞、
    感谢后续帖子。 感谢您为 E2E 社区提供的帮助。
    -Bob L.