This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430FR5994:具有 BOOSTXL-AUDIO 问题的 MSP430内在函数

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/696539/compiler-msp430fr5994-msp430-intrinsics-with-boostxl-audio-questions

器件型号:MSP430FR5994

工具/软件:TI C/C++编译器

我尝试运行录制播放演示、但它似乎不起作用。 我可以对 LaunchPad 进行编程、按钮和 LED 的行为如文档中所述。 但是、当尝试播放录制的音频时、扬声器只会产生周期性的咔嗒声、而不管录制的内容如何。 我认为扬声器可能已损坏、因此我尝试通过耳机播放、并通过耳机听到相同的咔嗒声(音量旋钮控制了咔嗒声的音量)。 我验证了跳线是否放置在 SPI_DAC 接头上、以及0欧姆电阻是否放置在默认配置中。 这是可以轻松解决的已知问题吗? 或者、硬件是否看起来受到某种程度的损坏? 如果是、是否有退货的联系信息(我找不到任何信息)?  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Kary

    我将首先设置硬件、稍后再答复您。

    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你(们)好,Kary

    这是演示中的一个错误。我们在地址0x10000和0x20000处定义了缓冲区、MPU 已对其进行保护、您无法写入该区域。 禁用 MPU 将解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我正在构建一个器件、如果按下开关、它会说开关饱和、我不知道如何开始编码、请为我提供一些支持。 我使用的是 MSP430FR5994和 boostxl 音频。