This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432E401Y:如果使用 CCS 创建新工程、则会收到编译器错误

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/696548/ccs-msp432e401y-getting-compiler-errors-if-using-ccs-to-create-a-new-project

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件:MSP430I2040

工具/软件:Code Composer Studio

如果我只是从 simplelink_msp432e4_sdk_2_10_00_17 Resource Explorer 中的某个 drivelib 示例中导入了一个工程、则没有编译器错误。

但是、当我首先使用 CCS 创建新工程、然后将文件"添加到创建的工程时、我遇到编译器错误。  为什么?  如何解决?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    导入文件时、.projectSpec 文件中提供了包含路径。 这会告诉编译器和链接器在何处查找合适的文件。

    请查看从 SDK 导入的工程的工程属性以及您创建的工程的工程属性。

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、我了解到包含的文件与我导入的项目不同、因为包含路径。 因此、我创建的工程与我从示例文件夹中添加的文件不兼容、并且弹出编译错误。 但是、这种现象在其他器件上不会出现、例如 MSP432P401R、MSP430i2040等 为什么? 谢谢。