This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F249:msp430f249

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F249

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/672756/ccs-msp430f249-msp430f249

器件型号:MSP430F249

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我正在使用 msp430f249中的 ADC12、我已经尝试过一些代码、但什么也不起作用、是否有人有针对它的代码示例? 或者以前使用过它、可以给我一些帮助吗?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我将把您的帖子移至 MSP 论坛。 那里的专家可以为您提供最好的帮助

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rena、
    该器件的代码示例可在以下位置找到: dev.ti.com/.../