This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 SSD1963图形控制器连接4.3TFT 彩色显示屏

Guru**** 2618455 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/668362/interfacing-to-a-4-3tft-color-display-using-a-ssd1963-graphics-controller

Thread 中讨论的其他器件:CC3200

您好!

 我过去使用过许多 MSP430处理器、非常熟悉外设的使用、此外我还为它们编写了许多代码例程。 我有一个新的项目设计、它需要 WiFi 接口和由 SSD1963 GD 控制器控制的具有4.3英寸 TFT 显示屏的接口。 我假设我应该使用其中一个 MSP432器件来处理 WiFi 部件。 我的问题是、是否有库可用于与 SSD1963连接、以绘制各种大小和颜色的文本以及可供使用的简单图形? 我在以前的应用中一直使用 C 语言的 Code Composer。 请提供建议。  如果此帖子位于错误位置、我深表歉意。

谢谢、

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jerry、

    您计划将 SSD1963连接到 MCU 的外设是什么? SimpleLink MSP432P4 SDK 具有可满足您需求的 grlib。 在下一个版本中、Grlib 将包含在 SimpleLink MSP432E4 SDK 中。 您必须编写驱动程序才能将 grlib 调用转换为要使用的面板。

    如需参考、请查看示例"。/simplelink_msp432p4_sdk_1_60_00_06/examples/nortos/MSP_EXP432P401R/grlib/msp-exp432p401r_grlib_example"。

    SDK 可从 www.ti.com/.../SIMPLELINK-MSP432-SDK 下载

    谢谢、
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SAI、

    非常感谢您回答我的问题。 很高兴看到 TI 确实有图形库可供使用。 SSD1963使用24位并行字通信、但它还能够将自身配置为16位甚至8位接口。 如果有足够的空闲引脚、 我只需使用并行 I/O 即可实现尽可能最宽的速度接口。 有 DMA 功能吗?  如果没有足够的 I/O 引脚可用、我想我可以使用小型 MSP430从器件从 SPI 转换为24位接口吗?  

    再次感谢、

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jerry、

    如果我理解正确、您是否考虑使用额外的 MCU 通过一端的24位接口与 SSD1963通信、并通过 SPI 与另一端的主 MCU 通信? 我不确定此解决方案有多大优势?

    SSD1963是否具有板载控制器? 它看起来有一个相当大的缓冲区、您能否使用它而不使用24位接口?

    如果您确实需要使用24位接口、另一种方法是使用一个 MSP432E4器件。 此器件具有一个可在 LIDD 和光栅模式下运行的 LCD 控制器。 我们正在发布一个新的评估板、该评估板将演示如何将此 LCD 控制器与 LCD 面板配合使用。 该器件还可用于连接 SimpleLink Wi-Fi 器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供这些信息、我将查看 MSP432E4器件。 SSD1963是我选择的 TFT LCD 的控制器 IC。 它的总线处于最快速模式是24位并行、但是、它可以配置为通过较小的总线尺寸与低至8位的 MPU 进行数据通信、因此我可能可以将8位及更多的数据用于控制信号。
    我查看了工程图"grlib"的示例代码。 它适用于不同的控制器 IC。 SLAA548应用讨论了将其与不同控制器 IC 配合使用所需的驱动程序更改。 需要更改驱动程序代码以利用和优化所用控制器的特定功能。 我没有仔细查看它以了解涉及的工作量、但我想它比从头开始的工作量要少。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    我们已开始提供使用 SSD2119的 K350QVG-V2-F LCD 面板示例。 它看起来与您正在使用的内容类似、可以置于各种模式下。

    我们计划在7月底之前提供两个选项、如果一切都符合计划:

    谢谢、

    SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SAI -再次感谢。 我需要等待一点、因为我不确定我们将使用什么面板。 当我查看 K350QVG-V2-F (上面提到)的数据表时、它似乎只有一个并行接口、除非我漏掉了一些东西。 现在、我对您的回答感到满意。 当我有更多信息时、我将重新签入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、事实证明、视频显示对于大多数处理器来说并不重要、因为 SSD1963可以完成大部分工作。
    我的问题是、最好使用什么芯片或芯片来包含以下内容;
    -需要大量 I/O 引脚至少40个用于显示(20)、串行接口用于 USB 桥接器、外部串行闪存、分立式等
    BLE 蓝牙和 IOT WiFi
    至少12个通道、12至14位 A/D
    CC3200只有4个频道、我很感激任何人的建议。
    谢谢、