This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2370:MSP430F2370编程

Guru**** 2513435 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2370, MSP-FET, MSPBSL, TRF7960, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/696769/msp430f2370-msp430f2370-programming

器件型号:MSP430F2370
主题中讨论的其他器件: MSP-FETMSPBSLMSP430F5529TRF7960

您好!

我和我的团队希望在我们的 PCB 设计中使用 MSP430F2370、但一些细节尚不清楚。

当 MSP430F2370集成在电路中时、我们是否需要首先刷写 MSP 存储器以将其与 USB 驱动程序配合使用(例如使用 CP2102)?

如果没有,我们是否需要像 MSPBSL 这样的引导加载程序,或者我们是否可以使用 MSP-FET 通过 JTAG 进行闪存 ?

MSPBSL: http://www.ti.com/tool/MSPBSL

MSP FET:http://www.ti.com/tool/MSP-FET

其他问题:在我们的设计中,MSP 与射频接收器相连。与 MSP430F5529关联的 LaunchPad 已经存在,这种类型的 MSP 是否可用于基于 TRF7960的应用,如 MSP430F2370?

www.ti.com/.../MSP-EXP430F5529LP

Thibaut a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上电后、电路板中的新 MSP430 (尚未对固件进行编程)会将其所有 IO 设置为输入。 因此、它不应干扰 CP2102等其他器件。
    您可以使用 JTAG 对板载 MSP430进行编程。 您只需创建 MSP-FET 所需的连接即可。
    任何 MSP430都应能与 TRF7960配合使用。