This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2522:Timer_A 模块用于超时?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/670300/msp430fr2522-timer_a-module-is-used-for-time-out

器件型号:MSP430FR2522
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2311

员工、

它在下一文档中的7.1部分中对 Timer_B 模块进行了超时解释、但 MSP430FR252x 和 MSP430FR26x 只有 Timer_A 模块。

您能否更正相同 BSL 版本00.08.35.B3用于超时的不同计时器模块?

http://www.ti.com/lit/ug/slau550m/slau550m.pdf

我不确定它是 Timer_A 还是 Timer_B、但我已经使用 MSP430Fr2311在 BSL 中验证了超时。

谢谢、

Howard Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    是的、这是一个拼写错误。
    我将在文档中对其进行更正。