This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:准备安装程序(exe)?

Guru**** 2617835 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/670831/msp430f5659-preparation-of-installer-exe

器件型号:MSP430F5659

尊敬的 TI 团队:

我们正在尝试使用批处理文件安装驱动程序 msp430_ti_signed.in。 它已成功安装、不会出现任何问题。

批处理文件对位置有一些限制、这会导致使用应用程序对批处理文件进行换行时出现问题。

例如   、由于以下原因、即使具有管理员权限、也无法从程序文件文件夹中运行

                           a)脚本中使用的 Pnputil 不处理文件夹名称中的空间。 如果文件夹名称中存在空格,则不起作用

                           b) 程序文件文件夹中的权限问题

 

需要澄清:

1.您能否建议如何将 INF 文件转换为 exe (安装程序)? 是否可以使用位摇杆将 INF 文件转换为 exe (安装程序)?

2.除了位摇杆之外,您还能建议其它工具将 INF 文件转换为 exe (安装程序)吗?

3.我们相信,准备安装程序将解决程序文件等受限文件夹中的权限问题。 请就3个要点向我们提供建议

谢谢、此致

曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jaimonoj 您好、

    遗憾的是、TI 和 MSP430都不推荐使用特定方法将 USB INF 变为.exe。 从 Web 上的快速搜索中、我看到大多数.exe 构建程序都能为您提供技巧。 很抱歉、我无法为您提供进一步的帮助、但希望此论坛的另一位社区成员已经做了与您类似的事情并提供了他们的意见。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:MSP430F5659

    尊敬的 TI 团队:


    我们可以手动安装已签名的驱动程序(msp430_ti_signed.inf)、而不会出现任何警告。

    因此、我们准备了一个包含以下命令的批处理文件
            Pnputil -i -a "C:\Driver_Check\msp430_ti_signed.inf"

    我们能够成功安装驱动程序。 如果以管理员身份运行批处理文件而没有任何警告


    3.我们尝试用应用程序本身来包装批处理文件。 意味着在安装应用程序时、它会自动调用批处理文件。
      在此期间、我们会收到无符号警告、但会发生安装。


    注意:如果我们手动执行批处理文件、则会成功安装已签名的驱动程序、而不会发出任何警告
         如果安装程序调用批处理文件、它会发出无符号警告、但会发生安装。


    如果我们尝试自动化、即使我们使用的是签名的驱动程序、也会发出此警告。

    谢谢、此致

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manoj、您好!

    我已经将您的主题进行了合并、因为它们在同一个主题上。 在讨论此主题时、请坚持他的主题。

    我没有为您解答警告弹出的原因。 这似乎更多地是在 Windows 方面、而不是专门针对 MSP430 USB。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用NS"http://nsis.sourceforge.net/Main_Page

    它允许创建.exe Windows 安装程序、运行"Pnputil"等命令、并在安装过程中请求管理级别。